EtherCAT®

在快速增长的EtherCAT市场中,acontis technologies已经取得了领先的地位,我们是著名的EtherCAT专家。在早期,我们便认识到这项技术背后的巨大潜力;并在2004年,就开始开发EtherCAT主站软件。如今,我们已经为客户提供完整的EtherCAT产品组合。我们也是EtherCAT技术协会的积极成员,参加所有的技术委员会会议,因此我们一直关注EtherCAT技术的最新发展。工业自动化市场中,许多龙头企业已经在使用我们的主站解决方案(请参阅我们的参考资料)。对于希望在他们的产品中使用EtherCAT技术的客户,无论是在主站、工具软件还是从站的开发上,我们是客户的完美合作伙伴。

EtherCAT® 产品


EtherCAT® 主站协议栈软件解决方案,适用于Linux,Windows,VxWorks,On Time RTOS-32,QNX,eT-Kernel, RTX,INtime,Xenomai等操作系统。

适用于Windows的强大的开放式实时EtherCAT编程平台。使用EC-Win可以为Windows构建确定性的实时EtherCAT解决方案。

现代化且强大的工具软件,用于配置和分析EtherCAT®网络。全面集成了Windows EtherCAT 主站的在线功能。

基于 Web 技术的 EtherCAT 软件工具,适用于 Windows 和 Linux。 基于浏览器的现代用户界面。

EtherCAT®网络故障诊断和监控工具。

EtherCAT诊断和错误检测工具。

EC-Simulator 通过模拟 EtherCAT® 从站设备来虚拟化 EtherCAT® 网络,以便在没有实际 EtherCAT® 从站硬件可用的情况下运行 EtherCAT 主站应用程序。

EtherCAT从站测试应用程序,用于从站软件开发和从站产品测试。基于EC-Master主站协议栈可扩展的Windows应用;适用于广泛的EtherCAT从站测试。

与EtherCAT自动化协议(EAP)的系统级通信。