EtherCAT 从站测试应用

EC-STA 作为EtherCAT从站测试应用程序,对于EtherCAT从站设备的制造商来说是非常有用的工具。他们可以基于已经验证和广泛使用的EC-Master协议栈进行全面的测试。通常,EC-STA会在创建和测试EtherCAT从站软件以及进行从站产品测试时使用。EC-STA的核心组件是一个基于Microsoft .NET技术的Windows应用程序,使用C#编程语言编写。由于包含了完整的源代码,用户能够添加用户指定的功能,例如自动运行基于脚本的测试序列。该EC-STA提供一个多功能且清爽的用户界面,并允许测试任何现有的EtherCAT从站设备。

 

重要提示: 为了确保EtherCAT从站设备符合EtherCAT标准,必须使用EtherCAT从站设备一致性工具。
请参考: http://www.ethercat.org/cn/conformance.html

功能特点

  • 选择EtherCAT网络信息(ENI)文件
  • 执行主站状态的更改
  • 执行从站状态的更改
  • 显示PDO数据输入和输出区域
  • 邮箱协议“CAN application protocol over EtherCAT(CoE)”
  • 读取对象字典(SDO信息服务)
  • 读写CANOpen对象(SDO上传和下载)
  • ...

执行主站状态更改

从站特定的信息和测试功能

EtherCAT上的CAN应用层(CoE)

EtherCAT上的文件访问(FoE)

交付的组件

  • 图形化 .NET应用程序,包括完整的源代码(C#)
  • EC-Master API 的 .NET封装库
  • S简单的控制台应用程序EC-MasterDemo,包括完整的源代码(C++)
  • EC-Master 主站协议栈(EC-STA许可证)

系统要求

  • Microsoft Windows 7/10 (32/64 Bit) or Linux with mono framework
  • Microsoft .NET Framework 2.0
  • Microsoft Visual Studio 2005 to extend the shipped C# application

更多信息

更多数据手册和评估版点击 下载区