基于Web的EtherCAT配置和诊断工具

EC-Engineer Web是功能强大的软件工具,用于配置和诊断EtherCAT®网络。该软件是一个客户端/服务器的应用程序,现代设计的深色模式用户界面和通过REST-API与后端(ASP.NET Core)进行通信的Angular-CLI 工程。
Microsoft .NET Core 平台用于开发软件及使其可以运行于多种操作系统和硬件架构上,例如,Windows,macOS和Linux(x64,ARM32)。EC-Engineer Web正式利用了.NET Core为可移动性和平台独立性提供的多平台优势。

EC-Engineer EtherCAT configuration tool

配置

EC-Engineer Web基于 EtherCAT®从站信息文件(ESI)创建一个 EtherCAT®网络信息文件(ENI)。ENI文件用于EtherCAT®Master的参数化。

支持HTML5和JavaScript的Web浏览器,用于显示和控制EC-Engineer Web。因为这种模式下前端设备无需安装软件,因此平板电脑和智能手机也可以用于配置和分析EtherCAT®网络。EC-Engineer Web也可以作为Linux PC上的桌面应用程序使用。

EC-Engineer EtherCAT configuration tool

EC-Engineer EtherCAT configuration tool

架构

模块化软件设计允许多种系统架构。

离线配置(所有组件集成在同一设备上)

EC-Engineer EtherCAT configuration tool

在线配置(所有组件集成在同一设备上)

EC-Engineer EtherCAT configuration tool

独立设备上的用户界面

EC-Engineer EtherCAT configuration tool

独立设备上运行EtherCAT主站

EC-Engineer EtherCAT configuration tool

服务器处理多个EtherCAT主站设备

EC-Engineer EtherCAT configuration tool

诊断

更多的诊断功能可用于帮助分析和解决EtherCAT®网络中的问题。在这种模式下,EC-Engineer Web从EtherCAT®主站接收所有必要的信息。

如果运行acontis的EC-Master主站,可以通过集成的RAS通讯协议连接到EC-Engineer Web上。对于不运行EC-Master的主站,可以通过最新发布的MailBox Gateway(ETG.8200)连接到EC-Engineer Web上,例如Beckhoff的TwinCAT。有了Mailbox Gateway,EC-Engineer Web就是一个完全独立于主机的EtherCAT诊断工具。

EC-Engineer EtherCAT configuration tool

EC-Engineer EtherCAT configuration tool

EC-Engineer EtherCAT configuration tool

EC-Engineer EtherCAT configuration tool

软件环境要求

用户界面(GUI)

  • 支持HTML5和JavaScript的Web浏览器

RACE Logic

  • Microsoft .NET Core 2.2
  • Windows, macOS, Linux x64, Linux ARM

EtherCAT 主站

  • 支持多种不同的操作系统
  • 支持RAS服务

更多信息

请通过下载区申请更多信息。