acontis 基于windows的EoE网关工具

现今,市场上许多EtherCAT产品可以提供支持Ethernet over Ethercat(EoE)功能。EoE提供了一种无需完整的EtherCAT网络就可以设置EtherCAT设备转换方法。许多制造商带有EoE功能的EtherCAT产品会附带一个用于设置产品的软件工具。例如:Bosch Rexroth IndraWorks, Yaskawa SigmaWin+, Elmo Application Studio 和Copley CME2。

acontis EtherCAT主站软件 -- ECMaster的开发者和用户,如果使用设备配套的windows工具仅仅是因为要连接并且配置设备,就需要停止正在运行的EC-Master控制器。而这些工具实际要进行的操作也只是做一些小配置。完成这些修改操作后,还需要主站重新连接设备。为了避免这样的问题,acontis发布了一个基于Windows的EoE网关工具。

acontis提供了一个简单的方法可以保证主站控制器始终连接在设备上,但是仍然可以使用制造商的工具设置设备,这就是EoE网关工具。这个工具通过正在运行的EC-Master转发Ethernet数据包。

EoE-EC-Master-Tunnel

这个EoE网关工具运行在windows的后台工具栏,所以您可以认为设备供应商的调试工具是直接连接在EtherCAT设备上的。

EC-EoE-Gateway-System-Tray

EC-EoE-Gateway-Window

有关设置EoE网关工具以及使用各种第三方制造商软件工具的完整文档和分步过程,请完成以下注册表格。