EtherCAT® - 实时/多核/Hypervisor - 服务

Acontis technologies是一家致力于EtherCAT技术、Windows实时软件和实时虚拟化/Hypervisor技术的行业领先供应商。

我们公司以提供高品质的 “德国制造” 产品而著称,在全球范围拥有众多国际大客户。

EtherCAT®

我们的EtherCAT主站协议栈EC-Master是EtherCAT工业通信的领先产品。依托于高品质和丰富的功能,使我们在全球有众多合作伙伴。我们在ETG(EtherCAT技术协会)参与了多个工作组,确保我们的产品完全符合EtherCAT标准并且和所有可用的从站有良好的互操作性。EC-Engineer作为一个功能强大的EtherCAT配置和诊断工具,也可以无缝集成到用户的应用中。

阅读更多 …

Hypervisor: RT-Linux + Windows

使用LxWin Hypervisor,可以并行运行Windows和硬实时Linux。很多Linux驱动程序,例如现场总线控制器或GigE摄像系统,通信协议栈(EtherCAT,Profinet,OPC,OPC UA,TSN等)或复杂的软件解决方案(如CNC控制器或PLC软件),都可以在LxWin下不做任何更改地使用。

寻求Windows实时扩展的客户也可以从使用LxWin中获得很大帮助。硬实时性能与Microsoft Visual Studio的无缝集成使其成为此类用例的完美平台。

 

阅读更多 …

TSN

众所周知,TSN是兼具实时性,确定性,弹性和无拥塞性的未来以太网技术的基础。TSN提供硬件层的确定性,但软件仍会引入延迟。 Acontis TSN协议栈为各种平台提供硬实时解决方案,克服了底层操作系统标准TCP / IP协议栈的限制。

阅读更多 …

News

Axel S.r.l. announces their LogicLab PLC now supports acontis’ LxWin Windows real-time platform.

acontis announces ISIT SAS as new distributor

Acontis Announces Type 1 Real-time Hypervisor Virtualization Platform

LxWin: a migration path for Windows CE (Embedded Compact)

acontis announces to provide an OPC UA TSN demonstration kit