Echtzeit EtherCAT® Netzwerk Simulation und SubDevice Simulation
Betrieb einer Steuerung oder eines Reglers mit einem simulierten EtherCAT Netzwerk
Der EC-Simulator virtualisiert ein komplettes EtherCAT Netzwerk mit Hilfe von simulierten EtherCAT Geräten (SubDevices). Damit kann eine EtherCAT MainDevice Applikation ohne physikalische SubDevices betrieben werden.
Die Software stellt die Simulation entweder in Verbindung mit einer physikalischen Netzwerkkarte der Steuerung bereit, oder kann auch direkt – ohne zusätzliches Kabel – in das MainDevice integriert werden.
Die Konfiguration des Simulators erfolgt über die im EtherCAT Standard definierte EtherCAT Network Information (ENI) Datei. Diese Datei wird auch vom MainDevice verwendet und ist somit bereits in der Regel vorhanden. Die EC-Simulator Bibliothek bietet Funktionen für den Zugriff auf die zyklischen Prozessdaten, das Objektverzeichnis und den Zustand der SubDevices an. Daneben stellt es Funktionen zur Generierung von Fehlern zu Verfügung, z. B. um den Ausfall eines SubDevices oder den Verlust von Frames zu simulieren. Auf die Daten kann auch mit C/C++ oder .NET zugegriffen werden und so verschieden professionellen Software Tools zur Verfügung gestellt werden, z.B. um eine echtes System zu imitieren.

Anwendungsgebiete

MainDevice Software Entwicklung
- Führen Sie die MainDevice-Anwendung ohne echte SubDevices aus
- Komfortable Integration der MainDevice-Stack-Software in die Anwendung, z. B. Funktionen für nicht verfügbare SubDevices implementieren und testen
- Implementieren und Testen erweiterter EtherCAT-Funktionen, z. B. Hot Connect, Firmware-Download usw.
- MainDevice-Anwendung mit unterschiedlichen Netzwerkkonfigurationen und Topologien validieren → Laden Sie einfach eine andere ENI-Datei in den EC-Simulator
- Komfortables Debugging komplexer Topologie- und SubDevice-Szenarien

Feldbus MainDevice Test
- Ersetzen Sie manuelle Testverfahren durch automatische Verfahren
- SubDevice-Fehler simulieren, z. B. SubDevice wechselt von OP auf SAFEOP
- Simulieren Sie Kabelbruch, Frame Loss, schlechte Anschlüsse
- Simulieren Sie große Netzwerke mit vielen SubDevices
- Simulieren Sie Fehlerszenarien an beliebigen Stellen. Vor oder nach den echten SubDevices
- Implementieren Sie erweiterte Testszenarien, z. B. simulieren Sie Topologieänderungen

Virtuelle Inbetriebnahme
- Entwickeln und testen Sie Anwendungen auf Basis einer Software-Emulation (Digital-Twin) der Maschinenlogik.
- Testen und optimieren Sie die Anwendung bereits in einem frühen Stadium des Engineerings, auch ohne real existierende Zielhardware
- Testen Sie Fehlerszenarien, die gefährlich sind und/oder zu Schäden führen

SubDevice-Firmware-Entwicklung
- Entwickeln Sie SubDevice-Firmware, bevor echte Hardware verfügbar ist
- EC-Simulator basiert auf dem Beckhoff EtherCAT SubDevice Stack ET9300. Alle Standardfunktionen von APPL_XXX() sind auf Anwendungsebene verfügbar
- Entwicklung von Firmware auf Windows oder Linux mit komfortabler IDE
- Verwenden Sie aufgezeichnete oder generierte Testdaten als Prozessdateneingang für die SubDevice-Firmware
- Rückverfolgung von Prozessdatenausgaben und -zuständen in Dateien etc.
- Testen Sie Parameter Up- und Downloads (CoE, VoE)
- Firmware-Downloads testen (FoE)
Hardware-in-the-Loop (HiL) Simulation
Alle SubDevices sind simuliert
Das System-Under-Test (SUT) kommuniziert über ein Netzwerkkabel mit einer externen Hardware welche die Simulationssoftware ausführt. Das HiL System, z.B. ein Standard PC, braucht keine spezielle Hardware. Diese Architektur ermöglicht den Betrieb der unveränderten Steuerung und Anwendung über die Standard Ethernet-Schnittstelle.

Mix aus echten SubDevices und simulierten SubDevices
- Ein HiL-System mit einem Ethernet-Port muss das letzte Gerät im Netzwerk sein
- Ein HiL-System mit mehreren Ports kann auch zwischen echten SubDevices angeschlossen werden
- Definieren Sie die zu simulierenden SubDevices im EtherCAT-Tool EC-Engineer. Die resultierende Netzwerkkonfiguration enthält alle SubDevices. Simulierte SubDevices sind gekennzeichnet
- Erstellen Sie Schritt für Schritt einen digitalen Zwilling. Teilweise Simulation kombiniert mit echten SubDevices
- Simulieren Sie Fehlerszenarien an jedem Ort. Vor oder nach den echten SubDevices
Grundsätzliche Software Architektur
Der EC-Simulator kann sofort ohne Anpassungen auf zahlreichen Betriebssysteme, z. B., Linux, Windows und QNX eingesetzt werden. Mit dem Einsatz der acontis Echtzeit Ethernet-Treiber (Link Layer) kann die Performance gesteigert und der Rechenzeitverbrauch gesenkt werden. Somit sind auch Zykluszeiten unter einer Millisekunde möglich. Über die vorhandene „C“-Programmierschnittstelle (API) kann die Bibliothek entweder in eigene Anwendungen integriert werden.

Windows Software Architektur
Unter Windows garantiert die acontis RtaccWin Technologie einen stabilen, echtzeitfähigen Betrieb des EC-Simulators. Dazu wird eine CPU exklusiv für die Simulation reserviert und der RtaccDevice.sys Treiber gewährt dem acontis Real-time Ethernet Treiber den direkten, schnellen Zugriff auf den physischen Netzwerkcontroller aus dem Windows User-Mode. Zusammen mit weiteren Maßnahmen kann der EC-Simulator mit einer EtherCAT Buszykluszeit von einer Millisekunde und ggf. auch noch darunter betrieben werden.

Software-in-the-Loop (SiL) Simulation in Verbindung mit EC-Master
Das EtherCAT Netzwerk wird direkt auf dem zu testenden System (SUT) simuliert. Die EtherCAT Frames werden vom EC-Master über eine Software-Schnittstelle in den Simulator übertragen, hier verarbeitet und die passenden Antwort-Frames generiert.

Software Architektur
EC-Simulator ersetzt den Ethernet-Treiber, der normalerweise für die physikalische Schnittstelle verwendet wird. Keine physische Netzwerkschnittstelle erforderlich!

Virtuelle Inbetriebnahme mit einem Simulationsmodell
Functional Mock-up Interface (FMI)
- Die Prozessdaten Simulation wird als Functional Mock-up Model (FMU) implementiert
- Alle Simulations-Tools, welche den FMI Standard unterstützen, können verwendet werden; Bsp: Matlab oder Dymola
- Die EC-Simulator FMI Bibliothek stellt alle notwendigen APIs zu Verfügung
- Es ist keine FMU spezifische Codegenerierung notwendig. Einfach die fertige Beispielanwendung verwenden.

API Schnittstelle
Prozessdaten Provider
Für die Verarbeitung der Prozessdaten in der Anwendung stehen verschiedene Optionen zur Verfügung. Die entsprechende Option kann für jedes SubDevice einzeln ausgewählt werden.
- Standardimplementierung (SubDevice 1):
- Prozessdatenlogik, die von der Kundenanwendung aus dem Prozessdatenbild implementiert wird
- Verwenden Sie eine integrierte Beispielanwendung (SubDevice 2):
- Prozessdaten, die durch eine Beispielanwendung bereitgestellt werden, z. B. CiA402, anstelle eines Prozessdatenbildes
- Das Verhalten der Probenanwendung kann nicht geändert werden
- Wählen Sie in EC-Engineer „Sample Application“
- Implementieren Sie eine eigene SubDevice-Firmware (SubDevice 3):
- Schnittstelle zum Entwickeln und Testen der eigenen SubDevice-Firmware: Verbinden Sie vorhandene eigene APPL_XXX () SubDevice-Funktionen mit dem eigenen Code
- Steuern Sie die EtherCAT-Zustandsmaschine, verarbeiten Sie Prozesse und CoE-Objekte
Netzwerk Operationen
- Ändern der Netzwerk Topologie
- SubDevice trennen / verbinden / bewegen
- SubDevice an- und ausschalten
- SubDevice Status ändern, z.B., in PreOp wechseln
- API um verlorene Frames an einem SubDevice/ Port zu simulieren
- API um eine verlorene Verbindung an einem SubDevice/ Port zu simulieren
Diagnose Funktionen
- API zum Lesen und Schreiben von SubDevice -Registern, z.B. SubDevice -Zustände lesen
- API zum Lesen und Schreiben von SubDevice -EEPROM-Inhalten
- API zum Lesen des Simulatorobjektwörterbuchs
- API zur Auswertung der Netzwerktopologie
- RAS-Server zum Verbinden von EC-Lyser / EC-Engineer
Eigenschaften
- Gleichzeitige Simulation von bis zu 2000 EtherCAT SubDevices
- SubDevices mit und ohne Mailbox
- Mailbox protocol CAN application protocol over EtherCAT (CoE)
- PDO Konfiguration und Assignment Kommandos via CoE
- Mailbox Protokoll Vendor over EtherCAT (VoE)
- Mailbox Protokoll File access over EtherCAT (FoE)
- Unterstützung für alle Mailboxinitialisierungskommandos
- Basis Objektverzeichnis mit ENI Datei, oder vollständig mit EXI Datei
- Support für verteilte Uhren
- Unterstützte EtherCAT MainDevice Stacks: EC-Master, Beckhoff TwinCAT® mit Zusatzlizenz, CoDeSys® mit Zusatzlizenz
Vorteile
- Aufwand- und Kosteneinsparungen
- Entwickeln Sie die MainDevice-Anwendung unabhängig von der Verfügbarkeit der Hardware.
- Stellen Sie sicher, dass jederzeit ausreichend SubDevices für jeden Entwickler verfügbar sind.
- Sparen Sie Kosten für Hardware (SubDevices, Kabel), Platz und Energie.
- Wechseln Sie schnell und einfach zwischen verschiedenen Netzwerkkonfigurationen (verschiedene ENI-Dateien).
- Reproduzieren und analysieren Sie bestimmte Verhaltensweisen/Umstände Schritt für Schritt, ohne SubDevices zu simulieren.
- Reproduzieren Sie von Kunden gemeldete Probleme intern, ohne lange Anfahrtswege zum Kundenstandort.
Dies führt zu einer wesentlich schnelleren Problemidentifizierung und -lösung zu einem Bruchteil der Kosten.
- Verbesserung der Qualität
- Richten Sie automatisierte Regressionstests als Teil Ihrer Build-Pipeline ein, die auf einer virtuellen Maschine oder in der Cloud ausgeführt werden können.
- Ermöglichen Sie schnellere Hardware- und/oder Software-Iterationen, indem Sie die Auswirkungen von Änderungen direkt und sofort testen können.
- Entwickeln und führen Sie Funktionstests sofort durch, ohne dass physische Hardware erforderlich ist.
Mehr Informationen über EC-Simulator
Datenblätter und Evaluierungssoftware finden Sie im Downloadbereich