主页

EtherCAT® -实时/多核/虚拟机管理 服务
Acontis technologies是一家行业领先的供应商,致力于EtherCAT技术、Windows实时软件和实时虚拟化/虚拟机监控技术。

我们公司以提供高品质的“德国制作”产品而著称,全球范围内拥有众多国际大客户。

EtherCAT®
我们的EtherCAT主站协议栈EC-Master是EtherCAT工业通信的领先产品。依托于高品质和丰富的功能我们在全球有众多合作伙伴。我们在ETG(EtherCAT技术协会)参与了多个工作组,确保我们的产品完全符合EtherCAT标准并且和所有可用的从站有良好的互操作性。EC-Engineer作为一个功能强大的EtherCAT配置和诊断工具,也可以无缝集成到用户的应用中。

EC-Win  EtherCAT集成于Windows的实时平台
EC-Win平台提供了一个能够完美匹配、具有强大实时功能的EtherCAT编程环境。用户将获得一战式、单一来源并且极具价格优势的解决方案。使用EC-Win用户可获得Windows操作系统下有保障的实时EtherCAT解决方案。

多核Windows实时平台
RT-Win具有以下主要特征:使用RT-Win使得Windows变成一个硬实时系统;可便捷安装在Windows操作系统中;能够使用众所周知的Win32 API和微软开发工具。

智能设备:嵌入式远程连接和诊断以及/或者物联网设备
我们新开发的rAPP(远程应用程序平台)帮助OEM商更好的专注与他们的设备软件,而无需花费精力钻研智能设备app的开发和app商店。

软件服务
除了我们高品质的产品,我们还为有特殊项目需求的用户提供软件开发服务。这些服务是结合我们产品的定制设备驱动开发和应用开发以及操作系统移植。

  • EtherCAT主站软件集成和从站软件服务
  • 工业通讯:CAN,实时以太网(例如EtherCAT), ...
  • 板级支持包:Windows CE,VxWorks
  • 设备驱动程序,固件(Windows XP/CE,Vxworks, ...)
  • 应用程序(C,C++,C#,.NET框架,算法,人机界面,...)
 
(C) 2014 - Alle Rechte vorbehalten